结果:找到"元件放置 元件粘黏",相关内容920条
- EDA拖拽元件和位移元件改进
- 今天用EDA设计了一款板子发出去,铜箔的复制功能非常好用,整体都好,专业版客户端略微有点卡顿延迟,我的元件不多。我担心的是后续设计多料板时,卡顿是否会更厉害,相对传统的EDA设计软件,感觉就是油车和电车的使用体验。今天使用下来,有2点建议(或许是自己不知道怎么设置造成的误区):1、希望拖拽元件时,元件能自动粘黏鼠标,按下左键或Esc时才释放。2、用现有方法按住M使元件粘黏鼠标后,希望小键盘的上下左右键能对元件进行微调,比如,按以下->,元件向右移动一个栅格。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 元件拖拽 方向键控制元件位置 发帖人:繁华落尽的江湖 发帖时间:2024-04-11 18:32:00
- EDA怎么设置成PADS那样,移动元件时,元件一直粘黏在鼠标上
- 请问下,EDA怎么设置成PADS那样,移动元件时,元件一直粘黏鼠标,直到按下左键为止?现在是鼠标要一直点着左键不放才能移动元件,在画面要缩放时,又得按住鼠标不放,很不方便。谢谢了!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 元件放置 元件粘黏 发帖人:繁华落尽的江湖 发帖时间:2024-04-08 16:47:00
- 专业版UI:PCB设计中放置元件的入口不符合直觉
- 当你设计PCB的时候,布线有困难,想【放置】一个0欧跳线,要怎么办呢?顾名思义,当然是进入【放置(P)】菜单,寻找“放置元件”的入口,然后放置跳线,对不对?然而“放置元件”的入口,并不在【放置(P)】菜单里,而是在最左边的【常用库】-》【PCB】里,这就很反直觉了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 PCB 元件 放置 发帖人:Analog 发帖时间:2023-03-30 22:26:00
- 请问能不能批量放置多个相同元件^_^
- 原理图中,能不能一次放置多个相同元件,比如一下放100个相同电阻,像放焊盘那样……
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 放置多个相同元件 发帖人:全行业小白 发帖时间:2023-02-17 08:45:00
- 元件库没有QFP64的测试座怎么加
- 我想设计一款烧录器,元件库没有QFP64的测试座怎么加
- 所属专栏: 技术交流 标签: 加元件 发帖人:zpdmxx 发帖时间:2021-07-01 08:57:00
- pcb中元件位置
- 打扰一下,如图,我需要把P2的第一脚改动到上面,如果使用旋转,P2的内外朝向就发生了改变,这种情况怎么办?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 元件位置 发帖人:landrex 发帖时间:2020-08-15 12:57:00
- 元件库找元件,设计很不合理,找不到最简单的元件
- 找元件太麻烦,本来以为是个很好用的功能,找一个10UF0805电容,半天都找不到合适的推荐的都是不合适的。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 元件库找元件 发帖人:菜鸟七号 发帖时间:2020-04-12 14:40:00
- [立创商城建议]希望立创商城能够继续优化元件选型的逻辑
- 立创商城的元器件选型操作仍然有一些提升的空间,有时候需要选择在某个参数范围之内的器件,按照目前的设计,不得不手动选择很多器件,如果能够推出范围选择那就更好了使用情景:选择反向耐压值在10V~60V之间,正向压降在600mA以下的肖特基二极管目前的操作:反向耐压选择10V、15V、20V……,正向压降选择40mV、22mV……期待的操作:正向压降选择>=10V<=60V,正向压降选择<600mA目前各大厂商都有这样的功能,例如TI的http://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/overview.html期待立创商城越来越好
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 立创商城 元件选型 元器件 元件 发帖人:PretNaN 发帖时间:2019-08-11 11:29:00
- 请教有没有其他的小伙伴也遇到升级之后的drc问题
- 大家好,升级之后遇到两个问题,是否其他朋友也遇到?1.原先drc通过的板子升级多次软件后drc出现gnd网络很多飞线,今天制作的板子回来了,对下pcb发现所有的地都是飞线,重新附铜也恢复不了,看到地明明是连接在一起的但是还是出现飞线。2.软件概率性的出现无法保存pcb的问题,浮现问题后,点击工程广场,还可以看到网络上的内容,网络是通的不是因为断网造成保存不了,一旦复现问题,无法恢复,只能关闭软件是选择离开页面,所有修改均保存不了(之前以为是电脑的问题,换了一台电脑继续画还是复现问题,只能频繁保存一旦有问重新打开软件继续工作)。问题1是否有解决办法?问题2可以通过经常保存规避掉。
- 所属专栏: PCB设计 标签: drc 元件 发帖人:fogwizard 发帖时间:2019-05-12 10:43:00
返回